This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法找到与 SN74165并行输入和串行输出的1.8V 器件

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74AC299, CD74AC323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/652108/cannot-find-a-1-8v-devcie-which-are-parallel-in-and-serial-out-like-sn74165

主题中讨论的其他器件:CD74AC299CD74AC323

您好、Bro、

我们是否有任何1.8V 器件与 SN74165并行输入和串行输出?  

在我们的应用中、我们有100个1.8V I/O、需要将其传输到控制器的3.3V 串行输入。 如果我们首先使用电平位移、则成本太高、应用程序太复杂。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的回应将因假期而延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    CD74AC299或 CD74AC323可用于此应用-它们支持多种工作模式(串行输入、并行输入、左移、右移)并支持1.5V 至5.5V 工作电压。 它们不像165那样简单、但可以完成工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    感谢您的回复和 Merry Christmas。

    请帮您描述更多详细信息吗? 我不能在如何使用它的情况下使用它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    我理解-该数据表有点令人困惑! 遗憾的是、这是由不同的制造商制造并由 TI 收购的器件、因此这基本上就是我们掌握的所有相关信息。 我将努力使其更清晰。

    首先、该器件具有8个 I/O 引脚、标记为 I/O0至 I/O7。 这些是您将用作并行输入的内容。

    OE1\和 OE2\控制所有输出应保持低电平以实现正常运行。 如果任一设置为高电平、则输出进入高阻抗模式。

    MR\将清除所有寄存器(设置为低电平)、并且可能不是并行输入应用所必需的(仅对 Vcc 短路)

    我建议在"Shift right"函数中操作器件、因为这对我来说是最合乎逻辑的。 这意味着 S0保持高电平、S1保持低电平。 数据是在 DS0上输入的,并且将在每个时钟上升沿发生移位,顺序为 DS0 -> Q0 -> Q1 -> Q2 ->... ->问题7。 请注意、寄存器名称 Q0至 Q7对应于三态 I/O 引脚 I/O0至 I/O7。 这些并不完全相同-例如、Q7是与寄存器值的直接连接、而 I/O7被配置为这个设计的寄存器输入。

    Q7 (引脚17)是器件的输出、用于在控制器上进行串行读取。

    任何未使用的输入都应适当端接(即连接到 Vcc 或 GND)。