This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:移除电源后的 SN74LVC1G08输出状态

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/652110/sn74lvc1g08-sn74lvc1g08-output-status-when-power-supply-is-removed

器件型号:SN74LVC1G08

尊敬的所有人:

我的客户问一个问题、他使用我们的 SN74LVC1G08。

1) 1)如果 SN74LVC1G08的电源被移除、则2个输入均为 L。输出的状态是什么?

2)输出状态是否为高阻态? 因此、他可以为所需的默认 H 值设置一个上拉电阻器

谢谢、此致

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的回应将因假期而延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:
    1) 1) SN74LVC1G08具有指定的 Ioff、也称为"部分断电保护"-这意味着、如果电源引脚处于0V 或非常接近0V、则器件的所有引脚将进入高阻抗状态。

    2) 2)是-假设电源引脚为0V。 上拉电阻器可用于将线路保持在某个默认电压。 器件通电后、它将过驱电阻器、线路将由 SN74LVC1G08设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maier、

    好的。 这就是所需的。 非常感谢。