This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB 和 TXS 系列缓冲器戴维南终端的计算

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/652513/txb0108-calculation-of-thevenin-termination-for-txb-and-txs-series-of-buffers

器件型号:TXB0108

你(们)好

我想通过 向缓冲器输出添加戴维南终端来提高 TXB/TXS 系列缓冲器的驱动能力。

考虑到 TXS 和 TXB 缓冲器的内部架构、我需要有关戴维南终端计算的详细信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    正如我在您的另一篇关于同一个问题的文章中所说、向 TXB 和 TXS 的输出添加电阻器不会增加驱动强度。 这些器件旨在以弱(TXB)或无(TXS)输出驱动强度运行。