This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 二进制乘法器

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/652093/binary-multiplier

有人有4位二进制乘法器的逻辑图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andy、
    您可以尝试 Wikipedia: en.wikipedia.org/.../Binary_multiplier

    恐怕我们不会携带任何支持二进制乘法的 IC -这种方法目前并不有用(因为每个系统都有一个处理器、处理器做得非常好)。

    ----

    根据您的帖子、您可能对该论坛有错误的想法。 大家都知道,这个论坛专门用来支持德州仪器的标准逻辑产品--我们回答有关应用特定问题的问题。

    浏览我们的常见问题解答可能会很有趣,我们经常会收到许多问题,这些问题可能会帮助您完成设计。

    祝您的项目好运,祝您节日快乐!