This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4011B:输出电阻

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/652092/cd4011b-output-resistance

器件型号:CD4011B

是否有人知道4011B 芯片的近似输出电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    数据表确实(某种类型)

    您可以在电气特性表中通过将输出端的压降除以额定电流(IOH/IOL)来获得合理的估算值。 例如、

    输出电压(高电平状态)列为13.5V、电流为6.8mA (25°C 时)。 压降为15V-13.5V、电流为0.0068。 除以这些值、我得到220.6欧姆。 我想这可能有点高(由于规范的保护带)、但它应该足以为您的应用提供合理的估算。