This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:功率计算

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/651598/txb0108-power-calculation

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:SN74AVC16T245

1)哪个电流参数用于电路中此组件(或任何组件)的功率计算。
2)不同电压电平下的额定电流(数据表第6页)
3)通过 Vcca、Vccb 或 GND 的连续电流、以及如何将其与 SN74AVC16T245中提到的相同规格相散。 (数据表第5页)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、深

    ICC 是指输出端无负载时的静态电流。
    TXB0108器件设计为弱驱动器、因此 IOH IOL 限制为20uA。
    绝对最大值是器件易受损坏和故障影响的值。 绝不能将它们作为设计参数值来遵循。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    深度、

    此外、请参阅应用手册以了解 CMOS 器件的功率计算。 www.ti.com/.../scaa035b.pdf
    静态功率通过 Vcc*ICC 计算得出。
    动态功率取决于工作频率、负载电容、功率耗散电容和同时开关的位数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shreyas:
    请帮助我解释"流经 Vcca、Vccb 或 GND 的持续电流、以及它如何与 SN74AVC16T245中提到的相同规格不同、该规格是流经每个 Vcca、Vccb 和 GND 的持续电流(数据表第5页)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、深
    TXB0108是一款低驱动缓冲器、但它具有高驱动单次触发电路(请参阅数据表中的功能图)。

    我在您的其他一个线程中发布的链接也适用于此器件、但由于此器件具有多个输出驱动强度和相当复杂的内部结构、因此它更加复杂。 我建议查看 TXB 的结构以了解其工作原理(一次性绕过它们的串联输出电阻器)。

    我能否问您为何要计算此器件的功耗? 您的系统是否受功耗的限制? 或者您是否担心过热问题?