This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:功率计算

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/651596/sn74avc16t245-power-calculations

器件型号:SN74AVC16T245

SN74AVC16T245
1)数据表第5页:此处写入的是通过每个 Vcca、Vccb 和 GND 的连续电流;因为它包含2 Vcca、2 Vccb 和8 GND。 因此、在功率计算中、总电流额定值应该是多少。
2) 2) 1.8V 输入电压的方向电路中的电阻值是多少(因为在任何地方都不会产生电阻)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、深

    您可以根据电源计算的电气特性考虑 IOH IOL 值。 每个 IO 通道都能够提供电气特性表中的额定电流。
    DIR 引脚为高阻抗输入、因此电阻值将非常高。 可以使用电气特性表中的输入泄漏电流规格来计算该值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、

    感谢您的回复。

    但在我的设计中、需要在所有16个通道上将1.8V 转换为3.3V。
    在这种情况下、该特定组件的近似功耗是多少。

    谢谢。

    此致、
    深度
    1.8V 至3.3V、全部使用16通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、深

    本应用报告详细介绍了如何计算功耗: CMOS 功耗和 CPD 计算