This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:SN74LVC14A

Guru**** 2826815 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GU04, SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/651976/sn74lvc14a-sn74lvc14a

器件型号:SN74LVC14A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1GU04

我打算在需要使用缓冲输出级的情况下使用此部件来制作一个开关电容器电压乘法器。 以"B"后缀表示的旧5U CMOS 缓冲门。  74LVC 门的情况似乎并非如此。 TI、您能否确认74LVC14A 是否 具有缓冲输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:
    是的、SN74LVC14A 是一个缓冲器件("A"通常表示一个器件版本)。 如果器件是非缓冲的、则通常在器件型号中间用 U 表示、而这种情况在如今很少见(例如、SN74LVC1GU04)