This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:SN74AVC16T245:功率计算

Guru**** 2533670 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/651895/sn74avc16t245-sn74avc16t245-power-calculations

器件型号:SN74AVC16T245

我在项目中使用了 SN74AVC16T245进行1.8至3.3和3.3至1.8伏功率转换。

详情如下

8个端口上为1.8至3.3

7个端口上为3.3至1.8

对于上述数据表中提到的电流额定值、高输出电平为12mA、低输出电平为8mA。

1) 1)由于我使用的是所有端口、因此该 IC 的功耗是多少?

2) 2)无论使用多少个端口、给定电压电平下的此额定电流是针对单个端口还是针对整个 IC?

谢谢。

此致

深度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、深入了解、
    计算 CMOS 器件的功耗相当重要。 有一份很好的应用报告、其中详细说明了如何执行该报告、该报告位于 :www.ti.com/.../scaa035b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要单独回答您的第二个问题、此器件单路输出的最大额定电流为+/- 50mA。 流经 Vcc 或 GND 的总电流的最大额定电流为100mA。 这些值位于绝对最大额定值表中。