This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:输入电压电平

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/651810/txs0102-q1-input-voltage-level

器件型号:TXS0102-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0102

大家好、

我有疑问。

当输入电压电平偏离建议的电平时、输出状态是什么?

数据表中写道、A 端口 I/O 的低电平输入电压小于0.15V、高电平大于 Vcc-0.4V。

如果输入电压介于0.15V 和 Vcc-0.4V 之间、输出状态如何?

我想知道输出是高阻抗、未定义、是高电平还是低电平、还是处于与输入电压成比例的中间电位。

如果输入电压为0.15V 至 Vcc - 0.4V、则输入侧存在问题。

因此、我想知道 我们是否可以 通过查看 TXS0102的输出电压来判断。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、您好!
    TXS 的转换方式与 LSF 非常相似、下面的视频系列对此进行了详细说明:
    training.ti.com/LogicMinute

    如果我们假设稳态运行(即一次性到期后)、则输出将通过10kohm 电阻上拉至 Vcc (通道晶体管处于高阻抗状态、但器件具有内部10kohm 上拉电阻)、或者输出将连接到输入。