This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:如何选择上拉电阻器的模块

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/651665/lsf0108-how-to-choose-the-vaule-of-the-pull-up-resistor

器件型号:LSF0108

你(们)好

  当我使用 LSF0108 完成电平转换时、我发现很难选择上拉电阻器、因为根据数据表的公式、  上拉电阻器=(VPU-0.35v)/0.015A、

对于 方程 、我必须首先知道电流、但许多数据表未给出该参数、因此、我无法计算上拉电阻器的值。

  在我的原理图上、请参阅下图、在符号1处、另一页上有一个10k 上拉电阻器、而 A 侧(PIN8)上有一个1k 上拉电阻器、对吧?

在符号2处 、另一页上有一个10k 上拉电阻器、而另一侧 A (pin9)上也有10k 上拉电阻器、对吧?

和其他引脚、B 侧为1.24k 上拉电阻、A 侧为1k、对吧?

 上拉电阻器不同的同一芯片和不同通道、对吧?

请帮我检查一下,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个视频系列、讨论这一点、我认为这可能对您有所帮助。  有关上行转换的视频中包含了我用于在大约4:32标记处选择上拉电阻器的公式

    不过、我建议您观看整个系列-这并不是很长、它提供了大量有用的信息、可帮助您使用 LSF 系列转换器进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!