This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:我可以申请锡涂层吗?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/649691/sn74lvc1g11-can-i-request-tin-finish-only

器件型号:SN74LVC1G11

SN74LVC1G11DBVR 有源 SOT-23 DBV 6 3000绿色环保(符合 RoHS 标准、无锑/溴)、具有端接涂层 CU NiPdAu | CU SN。 这看起来可以随机提供任一涂层。 是否可以仅请求 CU SN 完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们需要进一步调查此问题、并应能够在周五之前回复您。

    谢谢、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要跟进此请求:
    正确的是、此特定可订购器件可在任意时刻提供任一涂层、两种涂层均不能保证。
    可能会具体请求特定的完成、但这种请求必须通过您当地的分销商或 TI 现场销售人员来处理。

    我很抱歉,我目前不能提供进一步的帮助。

    最棒的
    Michael