This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125-Q1:电缆驱动器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/651597/sn74lvc1g125-q1-cable-driver

器件型号:SN74LVC1G125-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17

你(们)好

我们的客户正在考虑将此器件用于同轴电缆的电缆驱动器。

输入信号是正弦波(条件:fin=100MHz、Vin_p=3Vpp、VCM=+1.5V。 VDD=3.3V)

是否可以在上述输入条件下使用此器件? 我认为逻辑器件具有一些输入压摆率规格。

因此、根据我的理解、不可能允许像正弦波这样的慢速压摆率输入信号。 我的理解是否正确?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamamotami-San、您好!

    正确、慢速输入会导致击穿电流、振荡和器件损坏。  此外、输出将为方波(如果在这些不良输入条件下正常工作)。  如果这是他们想要的、我建议使用施密特触发器件、而不是 SN74LVC2G17。 我说2G17是因为需要并联两个输出以实现50欧姆端接线路所需的电流(输出电压将约为输入的一半、但信号应该看起来很好)。