This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:SN74LVC1G123是否可用于汽车应用?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123, SN74LV221A-Q1, SN74LV123A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/650870/sn74lvc1g123-can-sn74lvc1g123-be-used-for-automotive-applications

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件: SN74LV221A-Q1SN74LV123A-Q1

你(们)好。

客户询问 sn74lvc1g123是否可用于汽车认证。

sn74lvc1g123是否符合汽车标准?

或者是否有符合汽车标准的替代产品?

封装为 DCT (SSOP-8引脚)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    目前、我们提供两款符合 Q100标准的单稳多谐振荡器:
    SN74LV221A-Q1
    SN74LV123A-Q1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    他需要相同的封装和引脚对引脚。

    您是否有此类产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    我列出了上面的两个选项。 如果他们需要符合 AEC Q100标准的单稳多谐振荡器、那么这是 TI 唯一提供的两种选择。

    欢迎他们使用 SN74LVC1G123、但它不符合汽车标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你