This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:需要将 OE 引脚接地?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/651346/txb0104-need-to-ground-oe-pin

器件型号:TXB0104

您好!

我使用 的是 Adafruit 的 TXB0104_Breakout 板。 我使用此模块通过 I2C 接口(龙板410c 的 LE 扩展连接器上的 i2c0)将 BNO055分线板(在逻辑5V 上工作)连接到410c 龙板(在逻辑1.8V 上工作)。

下面是连接图:

但是、由于 ARB_LOST 仲裁丢失、有时 NACK:从器件未响应、我会收到错误。

我觉得电平信号有问题、因为我的龙板作为 I2C 主设备无法控制/读取 SDA 线。

TXB0104分线板上有 OE 引脚、默认情况下连接到 VccA (在本例中为1.8)。 我是否需要通过一些下拉电阻器将其接地? OE 引脚的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 必须为高电平才能使转换器工作。

    问题不在于 OE、而在于 TXB。 对于 I²C Ω、您必须使用能够处理开漏信号的转换器、例如 TXS0104E。 (Adafruit 用 分立式组件制作电路板、但 μ I²C 不需要高速。)