This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G08:上升和下降时间

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/649527/sn74auc1g08-rise-and-fall-times

器件型号:SN74AUC1G08

数据表定义了概率化延迟 tpd、但未定义上升和下降时间(10-90%)。

具体而言、 当 Vcc = 1.8V 时、上升和下降时间是多少?

谢谢、John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我查看了这些器件的一些仿真数据。
    它显示1.8V 电源和30pF 负载的 Trise 和 Tfall 时间通常约为3ns。

    另请注意、这些器件具有分阶段输出、因此有时会引起响应中的阶跃。
    它使得到 VCC/2的转换非常快、但是达到10%或90%电平需要更长时间。

    如果您有其他问题、请告诉我、我很乐意为您提供帮助!
    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、但我有一个来自客户的最后一个问题:我们是否有15pF 或10pF 负载的上升和下降时间数据?

    请告诉我-谢谢、John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    对于较低的负载、除了数据表中已有的数据外、我恐怕没有看到任何其他东西。