This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4

Guru**** 2789865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/650935/sn74avc4t774-sn74avc4

器件型号:SN74AVC4T774

你(们)好

我在  其中一个设计中使用以下电平转换器部件 SN74AVC4T774RSVR。

空间受限、我是否被迫不使用散热焊盘。

根据文档:SLUA271A (QFN/SON PCB 连接)、这是可以接受的。

请检查 并恢复此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    利雅兹

    我想对器件封装进行澄清。 您使用的是 RGY 封装还是 RSV 封装? 根据封装图、RSV 没有散热焊盘、RSV 上没有散热焊盘。
    外露散热焊盘可以接地(非常适合散热和机械稳定性)、也可以悬空、但不应连接到任何其他元件。