This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC08-Q1:SN74HC08 VIH&VCC = 5V 时的 VIL 电平

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/650947/sn74hc08-q1-sn74hc08-vih-vil-level-at-vcc-5v

器件型号:SN74HC08-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74HC08

大家好、

您能否查看 VCC =+5V 时 SN74HC08的 VIH 和 VIL 电平? 数据表仅指定了 VCC = 3、4.5和6V。  

 非常感谢。

此致、

陈伟浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    首先、我想提一下 VIH 和 VIL 不是阈值。  您可能已经知道这一点、但我看到我们的许多客户对此感到困惑、我想确保先提到它。  这些是输入噪声裕度限制。

    请注意、给定的数据表值恰好为0.3 VCC (对于 VIL 规格)和0.7 VCC (对于 VIH 规格)。 在5V 时、这些值为:

    VIH = 3.5V

    VIL = 1.5V