This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A-Q1:Vcc=3.3V、IOH=-70uA 条件下的 VOH (最小值)

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/650919/sn74lv123a-q1-voh-min-at-the-condition-of-vcc-3-3v-ioh--70ua

器件型号:SN74LV123A-Q1

您好!

我对 SN74LV123A-Q1的 VOH 规格有一些疑问

(1) IOH=-50uA 时的 VOH
在数据表 P.5中、IOH=-50uA 时的 VOH (min)为0.1V。
我认为规范是拼写错误。  
请告诉我正确的值吗? 它是 Vcc-0.1V 吗?

(2) IOH=-70uA、Vcc=3.3V 时的 VOH (最小值)
您能告诉我 IOH=-70uA、Vcc=3.3V 条件下的 VOH (min)吗?
我们的客户连接了 VIH 为2.1V (最小值)的器件。
您能否告诉我在 Vcc=3.3V 时确保2.1V VOH 的最大 IOH?

此致、
Ryuji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    对于(1)、您可以更正数据表中存在错误。  它肯定应该说"Vcc - 0.1"、而不仅仅是"0.1"

    感谢您的识别 -- 我们将尽快纠正此错误。

    对于(2)、我们预计70uA 负载与50uA 负载之间不会有显著差异。 通常、在任一种情况下、输出高电压(VOH)将约为 Vcc。  请注意、该器件的额定 VOH (3V @ 6mA)为2.48V、这意味着输出 FET 的电阻约为 R =(Vcc - VOH)/IOH =(3-2.48)/0.006 = 86.67欧姆。

    随着 Vcc 增大、该值将减小、但我们将使用相同的值来估算输出电压。

    70uA 时的 VOH 预期为 VOH = Vcc -(R*IOH)= 3.3 -(86.67 * 0.000070)~= 3.294V

    "Vcc - 0.1V"的值非常夸张、基本上每个逻辑器件数据表上都给出了低电流限制。  这部分是由于器件之间的差异以及当输出接近零电流时的行为变化(器件中的组件有一些小的下降),然而--正如我在上面提到的那样,低电流时的输出通常为~Vcc。

    我们还提供了一个常见问题解答页面、其中讨论了如何在此处推导 VOH: