This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:IBIS 仿真问题

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/650562/lsf0108-ibis-simulation-question

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: LSF0101

大家好、
我的客户正在使用 LSF0108。 他们正在尝试对其信号完整性进行仿真。 能否帮助我检查其仿真拓扑是否正确?
谢谢!

仿真模型:

B_LSF_ss LINE_lsf1710 LINE_lsf1610_r

+ file='lsf0108_changed.IBS'模型='LSF0101_IO_33_S'
+ TYP =典型缓冲器= 16 ss_state=全部_sm=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我不确定 IBIS 模型是否能够在没有偏置电压的情况下正常工作-当我使用它时、我使用此处所述的满偏置电路对其进行设置: 了解 LSF 系列的偏置电路

    我没有遇到任何问题。  我可以在星期一查看是否可以在没有添加偏置电路的情况下使其正常工作(文件中可能有预设?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚测试了这个、发现您可以在没有偏置电压的情况下使用该器件、您只需从选项中选择正确的 Vcc (使用系统中的最低值)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、
    谢谢!