This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 40MHz 以上的最快电平转换器

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/650405/fastest-level-translator-above-40-mhz

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1T45SN74LVC1G34

你好。

我有2个任务:

1)。 将40MHz 信号从3.3V 转换为5V

2)。  将40MHz 信号从5V 转换为3.3V

请告诉我、我必须使用哪些最快的逻辑转换器来实现端口间的最小延迟? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、
    SN74LVC1T45具有4.4ns (A 至 B)的最大传播延迟、可从3.3V 转换为5V。

    对于从5V 到3.3V 的降压转换、有许多选择。 SN74LVC1T45也可用于此目的、最大延迟为4.4ns (B 至 A)。 您还可以使用最大延迟为3.5ns (Vcc = 3.3V)的 SN74LVC1G34。 这将是我提出的两项重要建议。

    您还可以使用电阻分压器并使用布线长度来产生所需的延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以看到显示的图形、其中显示了在高频下向上或向下转换数据的情况? 例如  、如图12和14中 SN74LVC1T45的数据表中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们没有针对所有器件提供此数据。

    最好在示波器实验中使用系统的特定参数来查看这一点。