This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:斜升和斜降输入信号时、转换点不同。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/649862/txb0104-transition-point-is-different-when-ramping-up-and-rolling-down-the-input-signal

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G34

大家好、

客户使用下面的分压器转换信号。  

客户发现有一件奇怪的事情想与我们核实。

以下面的绿线为例。

将输入从 B4处的0V 斜升。 在14V 左右向上、输出 A4将变为"1"、平均时间、电压分压点(R1814和 R1836的中点)将从3.XV 更改为5V。

然后将输入向下滚动到0V,当 B4为3~14V 时,A4保持为“1”,直到 B4低于2V,然后 A4变为“0”。

客户想了解这种行为是否符合预期? 以及它如何在内部工作?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    上拉和下拉电阻器不应连接到 TXB 系列转换器。

    这是器件的内部结构(在数据表中提供):

    请注意、有4k Ω 电阻器与输出驱动器串联(以黄色突出显示)。 这是为了使 I/O 引脚能够以~3mA 的驱动强度进行过驱动。  遗憾的是、这也意味着任何外部电阻器都会导致额外的分压。

    它们转换的信号是单向的吗? IE 是否总是从 B4到 A4? 如果是、还有许多其他选项比 TXB0104更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它是单向的。
    客户想知道他们是否想继续使用该器件、是否可以修改电路、以便将这种奇怪的行为降至最低?
    如果我们无法使用此器件修复它、您能否建议一个易于执行此类应用的器件?
    谢谢!

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于单通道、我建议使用 SN74LVC1G34。 输入可耐受5.5V 过压、电源可设置为1.8V 以实现1.8V 输出。 您基本上可以使用任何缓冲器来完成下行转换。

    ULN2003可用于直接转换(尽管该器件充当逆变器、因此必须考虑到这一点)。

    还可以通过使用齐纳二极管接地和串联电阻器连接30V 输入来实现这种下行转换--当输入为0V 时,齐纳二极管将为0V,当输入为30V 时,齐纳二极管将钳位到其额定电压(4.7V 可以达到理想值)

    如果使用 TXB 将其设置为开启、那么我认为任何工程师都可以轻松地根据上面的电路图(具有串联4k Ω 输出电阻的缓冲器)进行电路分析、以确定正确的电阻值。 如果他们需要、我可以帮他们解决问题、但我强烈建议将器件更改为上述选项之一。