Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74LVC1G34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104 主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G34
大家好、
客户使用下面的分压器转换信号。
客户发现有一件奇怪的事情想与我们核实。
以下面的绿线为例。
将输入从 B4处的0V 斜升。 在14V 左右向上、输出 A4将变为"1"、平均时间、电压分压点(R1814和 R1836的中点)将从3.XV 更改为5V。
然后将输入向下滚动到0V,当 B4为3~14V 时,A4保持为“1”,直到 B4低于2V,然后 A4变为“0”。
客户想了解这种行为是否符合预期? 以及它如何在内部工作?
谢谢!
Andrew