This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:关于 Vcc 隔离的输入电压电平

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/650711/sn74lvc1t45-about-input-voltage-level-to-vcc-isolation

器件型号:SN74LVC1T45

您好!

您能告诉我 SN74LVC1T45吗?
数据表具有以下说明。



为 GND 指定了什么电压?
客户希望了解 GND 标准。

此致、
Yusuke /日本地区


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、
    该器件在0V 下进行测试、但它将保持高达300mV 的 Ioff 保护。 除此之外、还可以禁用 Ioff 保护。