请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我们将 TXB0104用于 GSM 调制解调器 TX 和 RX 电压电平转换(3.3V 至1.8V),我们对 TX0104 OE 引脚的连接(
目前它连接到 VCCA 并通过47k 进行下拉)有疑问。
请查看随附的原理图、并根据需要建议进行更新。
此外、VCCA 可通过3.3V (47k 和58.3k 组合)的电阻分压器生成
请建议此方法是否正常。