This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC567:正在寻找一个在音频频率下工作的鉴别器

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/650030/lmc567-seeking-to-find-a-discriminator-that-works-at-audio-frequencies

器件型号:LMC567

我正在尝试寻找一个鉴别器、它覆盖300Hz 至20Khz 的范围、这将输出一个电压。 这些东西是否存在? 谢谢。

P.S. 不确定我是否在正确的论坛上发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    该器件基本上用于单频或窄带宽检测、但不用于宽带宽检测。 典型的最大检测带宽为 f0的14%。 因此、我认为它不能用于该应用。 请帮助您关闭此问题并将其发布到逻辑论坛中吗?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 好的、感谢您再次回答我的问题。 我必须四处搜索、看看我是否能找到产品、或者可能我必须自己制造鉴别电路。 此致。 Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法解决此设备的问题。