This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:SN74LV244APWRG3

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/649962/sn74lv244a-sn74lv244apwrg3

器件型号:SN74LV244A

您好!

目前、我们在设计中使用的是"SN74LV244APWRG3"器件型号。 在某些主板中,几天后它会降级并发生故障。 请找到下面描述问题的图片。

请尽早告知我们解决此问题的方法和根本原因

此致、

Manojkumar P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    您的图像似乎无法开机自检。

    要"虚拟故障排除"和问题、我需要尽可能多地了解应用程序-将哪些信号输入器件、驱动什么负载(最好是故障前后的示波器截图)。 我还需要一个原理图来查看连接到器件的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Manoj、
    我现在要关闭此主题、但如果您为我获取一些数据、它将自动重新打开并通知我。 希望我们能为您提供帮助!