This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:如果我们使 VCCB 控制 OE、它可以吗?

Guru**** 2539070 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/650396/txs0108e-if-we-make-vccb-to-control-oe-is-it-ok

器件型号:TXS0108E

降级:

请 请帮助检查 TXS0108E 的原理图、并出现以下问题:

由于 VCCA (1.8V)不能被控制、并且 VCCB (3.3V)可被控制为打开或关闭。

如果我们使 VCCB 控制 OE、它可以吗? 因为如果 VCCB 控制 OE、则当 VCCB 断电时、OE 可能处于低电平。

请 请帮我们提供一些建议。

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、祝您好运、

    OE 引脚可耐受高达5.5V 的电压(如建议运行条件表中所示)。 该输入的开关阈值以 VCCA 为基准、因此输入端的"低电压"最大值应为0.35*VCCA (1.8V 电源情况下为0.63V)。

    加电和断电期间、OE 引脚应保持低电平、以确保器件处于高阻抗状态。

    要直接回答您的问题、请执行以下操作:

    如果我们使 VCCB 控制 OE、它可以吗?

    是的、没关系。

    由于如果 VCCB 控制 OE、则当 VCCB 断电时、OE 可能为低电平。


    当 VCCB 断电以禁用器件时、OE 应保持低电平。