This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774传播延迟较长

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A, SN74LVC3G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648951/sn74avc4t774-sn74avc4t774-long-propagation-delays

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74LV14ASN74LVC3G17

尊敬的团队:

我有一个使用我们的 SN74AVC4T774RSVR 的客户进行设计。

它们报告的传播延迟非常长(几秒)。

如果他们取出并使用短路、电路就能完美工作。

您能不能告诉您可能出了什么问题?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!
    您能告诉我它们在 DIR4引脚上的分压器有何作用吗? 这将导致 DIR4引脚输入上至少0.3V、这是不可取的。

    此外,输入不能承受极慢的信号--请注意,边沿速率为5ns/V 的建议运行条件表 根据上述 RC 值、它们可能会发现边沿速率比允许的慢数千倍、这将导致振荡、过流以及可能损坏器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    请注意、R3未组装-因此此处没有分压器。
    此电路的目的是在外部世界和 CPU 之间缓冲一个按下按钮。
    每次按下按钮都是开漏。
    您是否认为此信号对于本设备而言过慢?
    您建议使用哪种设备? 可能是具有内部上拉电阻的器件? (使用相同的封装/封装)

    此致、
    NIR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、按钮去抖电路由诸如 SN74LV14A 的施密特触发反相器生成。 按钮上的逻辑必须反相。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    SN74LVC3G17是否适合用于按钮按压(漏极开路)缓冲?

    此致、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!
    是的、SN74LVC3G17是一款能够完美工作的施密特触发缓冲器。