This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:输入数据速率

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/649701/sn74lvc8t245-input-data-rate

器件型号:SN74LVC8T245

我想知道 SN74lVC8t245转换器是否支持50MHz 信号???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Girish、欢迎来到论坛、
    在大多数情况下、SN74LVC8T245可支持50MHz。

    您能告诉我您的应用吗?
    器件驱动的负载类型/值是什么?
    电源设置为什么电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它适用于航空电子设备应用。

    对于与射频模块通信的射频总线、电平转换将从 FPGA 到3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Girish、
    很抱歉,我说“应用”是说“电路”,我想确定您的负载条件和输入信号是否能够支持所需的频率。

    该射频总线是正弦信号吗? 这些器件仅适用于方波(即边缘必须快速)。