This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:有关 VIH/VIL 范围的问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/647200/txs0108e-question-about-vih-vil-range

器件型号:TXS0108E
Thread 中讨论的其他器件: DM388WL1837WL1837MOD

大家好、团队、

我的客户对 TXS0108E VIH 和 VIL 有一些疑问、可能需要您的信息。

 在 TXS0108E 数据表中、当将 A 端口电源电压设置为1.8V 时、VIH 范围为1.6~1.8V、VIL 范围为0~0.15V。

在客户测试中、A 端口信号电压如下所示。

对于低至高电平、过冲为1.92V、静态电压为1.78V。

对于高-低电平、负下冲为-0.177V、第一个振铃峰值为0.136V。

我的队列如下所示。

1. 对于高于 A 端口输入信号波形低电平、高电平和高电平的 TXS0108E、是否可以?

2. VIH/VIL 范围是否非常小? 例如,客户在 TXS0108E A 端口输入侧使用 NXP LS1043A,LS1043A 的规格为 VOH min=1.35V,VOL max=0.4V。 在这里使用 TXS0108E 与 LS1043A 有何风险?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.过冲/下冲是无害的。 如绝对最大额定值中所示、它们不得超过0.5V (如果电流大于50mA)。

    2.建议的工作条件确保器件的行为符合电气特性中的规定。

    TXS 使用无源开关;当打开时、它们的行为就像一个小电阻器。 这意味着开关上方有压降、为了确保输出电压保持低于 VOL、输入电压必须更小。

    如果您的电路不需要指定的 VOL、则可以使用更高的 VIL。
    如果您的电路不使用指定的电流、则压降会更小、即使在 VIL 较高的情况下也会获得相同的 VOL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clemens、

    感谢您的回复。
    我仍然无法理解关于第2点的评论。 由于 LS1043A VOH 最小值= 1.35V、TXS0108E VIH 最小值= 1.6V、如何确保信号在此处正确传递?
    如果 LS1043A VOL MAX = 0.4V、TXS0108E VIL MAX = 0.15V、如何确保信号正确传递?

    谢谢。
    Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    TXS0108E 确实需要输入电压至少为1.6V、才能可靠地检测到"高电平"输入。

    我当然不是 NXP 器件方面的专家、但 LS1043A 数据表将 VOH 最小值列为1.35V、IOH 最小值为0.5mA (约900 Ω 驱动器)。

    当 LS1043A 尝试将线路驱动为高电平时、线路上是否有其他东西将其保持为低电平? IE、驱动器上是否有0.5mA 的电流消耗?

    如果不是、这应该可以正常工作。 当驱动器被切换时、唯一(通常)将线路拉至低电平的事情是泄漏电流、大约为1uA。 即使是弱驱动器、也不会出现将线路拉至1.8V 的问题。

    在该器件上、我更关心的是输出低电压。 由于 TXS0108E 在10kΩ 输入端具有 μ s 的稳压器、因此驱动器必须灌入大约的电流(假设在1.8V 至3.3V 的工作电压下):

    (1.8V - 0.4V)/ 10kΩ μ A +(3.3V - 0.4V)/ 10kΩ μ A = 0.43mA。 (接近列出的0.5mA 规格)

    只要这些是线路上的唯一上拉电阻器、它就可以正常工作-但是如果有其他任何东西增加电流(即驱动器必须灌入大于0.5mA 规格)、您可能会看到 VOL 漂移达到不可接受的水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    感谢您的回复。

    那么、内部 RPUA 和 RPUB 都是10k 上拉电阻器吗?

    如果我们通过额外的上拉电阻器(例如4.7K)上拉 A1或 B1引脚、低电压将比正常值略高。 我是对的吗?

    内部开关的导通电阻是多少?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    逐一回答您的问题:

     

    那么、内部 RPUA 和 RPUB 都是10k 上拉电阻器吗?

    kΩ、我错误地使用了来自不同 TXS 器件的值10 μ A。 该数据表在您发布的图像正下方列出了正确的值(40 kΩ):

    因此,我的计算结果被一个系数4关闭--电流是我最初估计值的四分之一。

     

    如果我们通过额外的上拉电阻器(例如4.7K)上拉 A1或 B1引脚、低电压将比正常值略高。 我是对的吗?

    是的、由于上拉电阻总体降低、驱动器将不得不灌入额外的电流、而灌入更多的电流意味着它将具有更高的 VOL

     

    内部开关的导通电阻是多少?

    这位于数据表中、也在您发布的图片的正下方:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我有一个类似的问题、由于我看到了有关该器件阈值电压电平的许多帖子、我想我可以标记到现有的帖子上。

    我与发布此论坛的人同样关注:

    e2e.ti.com/.../635870

    该帖子已锁定、因此我无法回复。

    我使用 TXS0108E 将3.3V 转换为1.8V、看到了极其严格的 VIH 和 VIL 要求以确保正确的逻辑电平检测、我看不到该组件如何在典型的电压电平情况下可用。 我特别担心的是、我在项目中参考的 TI DM388摄像头入门套件设计使用的转换器与我使用的转换器完全相同:与 DM388处理器和 TI WL1837 WiFi 模块进行通信。 查看 DM388和 WiFi 模块的规格表、逻辑电平电压阈值与 TXS0108E 不兼容、即使在参考设计中使用了该阈值。 在这些线路上、电路原理图中没有额外的上拉/下拉电阻器。

    TI 的人员能否保证逻辑阈值始终如 TI CSK 中设计的那样工作、或确认 TI CSK 设计使用的是不兼容的电压转换器。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题已在此主题中得到解答。

    简而言之:对于高于 DM388/WL1837MOD 电路中实际使用的电流、TXS 的 VIH/VIL 要求是为了达到 VOL/VOH 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。 我只想确保我理解正确。 "已接受"响应表明 TXS0108E 确实需要至少1.6V 的输入电压才能可靠地检测到一个"高电平"输入。

    这意味着、由充当驱动器的组件(VOH/VOL)来确保它具有足够的驱动强度、从而在转换器的输入线上保持1.6V 的最小输出。 WL1837MOD VOH 规范规定、它可以驱动高电压(1.8V-0.45V)、电流为4mA、这基本上意味着源阻抗为337.5欧姆。 只要 TXS 中的输入阻抗足够高、能够充分限制源电流、WL1837就可以满足1.6V 的要求。 如何确定 TXS 的输入阻抗?

    谢谢、
    Gabe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 没有输入阻抗、因为它没有输入;每个通道都是无源开关。

    当两侧均未拉低时、FET 关断。 最坏情况下的情况。 µA 电流 Ω 20 μ A、因此输出阻抗为0.45V/4mA = 112.5 μ A 时、压降小于2mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 我想我现在已经理解了。

    当 A1/B1为高电平时、内部 FET 关闭、内部上拉电阻器将电压升高到其各自的 VCC 电平。 当 A1/B1为低电平时、内部单次触发会使 FET 导通、从而通过逻辑低电平传递到目标芯片。 只要信号布线不长、TXS 就不会在驱动所需的逻辑电平以与处理器和 WiFi 模块正确通信时出现问题。