This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:引脚12电压钳位至 Vcc

Guru**** 2521030 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/649039/sn74lvc125a-pin-12-voltage-clamping-to-vcc

器件型号:SN74LVC125A

大家好、团队、

我有一个关于 SN74LVC125A 的问题需要咨询您。

连接方式如下、VCC=3.3V、引脚12 (Vin)通过一个电阻上拉至5V。 当 Vin 悬空时、引脚12上的测试电压为3.3V。

引脚12是否在内部钳制到 VCC?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、
    SN74LVC125A 输入端没有连接到 Vcc 的内部钳位二极管。

    正在使用多大尺寸的电阻器? 一个非常大的电阻器可能会产生从泄漏电流中指示的压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    我们尝试更改不同的上拉电阻器、但电压仍钳制在3.3V。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来、设计中有一个较短的地方。 如果有钳位二极管、它将钳制在 Vcc + 0.7V SO ~4V。 由于您看到的是3.3V 电压、因此 Vcc 迹线和输入之间可能存在短路。