This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:慢时钟

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/650019/sn74lvc1g04-slow-clock

器件型号:SN74LVC1G04
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G14

尊敬的 E2E 会员:

我们使用 SN74LVC1G04来设计低时钟、

但 U20的4 (输出)信号完全保持1.5V、波形如下所示、

通道1 VCC

U20的 Ch.2 PIN2

U20的 Ch. 3引脚4

如果我们使用74LVC14A (NXP)、则可以正常工作。

我们是否使用其他器件来设计或需要修改电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 U20、我建议使用 SN74LVC1G14而不是 SN74LVC1G04。 1G04的输入没有任何迟滞、因此该器件在输入和输出处于1/2Vcc 时基本上会锁存。 我不能说 NXP、但我想他们的器件有一些设计为滞后、允许其振荡。

    此外、为了降低电流消耗并清理时钟输出、我会将 U19替换为 SN74LVC1G14等施密特触发反相器。