This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:SN74LVCH16T245浮动输入/输出

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/649886/sn74lvch16t245-sn74lvch16t245-floating-inputs-outputs

器件型号:SN74LVCH16T245

此帖子与之前的帖子"SN74LVCH16T245 -如何配置未使用的输入和输出引脚?"相关  与前面的答案一样、我认为未使用的输入/输出都应该保持开路。  但是、数据表(SCES635B)中的状态为§10.2.1:

'此器件使用根据 DIR 引脚状态启用的驱动器。 设计人员必须了解预期的数据流、并注意不要违反任何高或低逻辑电平。 重要的是未使用的数据输入不能悬空、因为这会导致输入 CMOS 结构上的过多内部泄漏。 确保将任何未使用的输入和输出端口直接接地。"

这似乎与您将输入和输出保持悬空的说法相矛盾。  请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    SN74LVCH16T245在所有输入引脚(这意味着所有 I/O 引脚)上都有总线保持电路。 对于这种特殊情况,被断开的引脚并不意味着它们是悬空的--总线保持电路将强制输入达到一个有效电平。

    注意描述部分(第3页)

    您引用的陈述是放入收发器数据表中但没有总线保持功能(通常)的标准模板。 似乎错误地将其复制到 SN74LVCH16T245数据表中。

    我将注意到、我们需要更新数据表的该部分。  感谢您的关注。