This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:时序问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M, PCA9306, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648639/txs0104e-timing-issue

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TLC59116TAS5760MPCA9306

您好、Sirs、

我们遇到了上升时间过快的时序问题。(测量值:8ns、规格:20ns~300ns)

  1. 您能否提供有关 I2C 时序的 TI TLC59116IPWR 最新规格?
  2. TXS0104是否可以关断一次短路?
  3. 当上升时间太短而导致超出规格时、是否会产生任何副作用?

 

l  方框图如下所示:

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TLC59不再 只是从 μ I²C 规格复制的时序要求。
    实际上、只要没有任何振铃使电压再次下降到70%以下、更快的边沿就可以正常工作。

    TXS 的边缘加速器无法禁用。

    Ω 要降低边沿速度、请增大47 μ s 和/或100pF 值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    实际上、我们已经使用了47欧姆和100pF RC 延迟电路、因为一个短上拉驱动过强、因此上升时间始终小于20ns。 (TR:8ns)

    l 如果我们使用 Cap 220pF、则 wareform 将为三角波充电(TR:~17ns、仍小于20ns)

    L 如果使用过大的电容值、则无法正确设置高电平值。

    我们看到还有另一个 IC "TAS5760M"、即 TR 和 TF、只要<300ns 就可以。

    我们想知道、TI 在 TAS5760M 和 TLC59116IPWR 之间是否有相同的 I2C 规范定义?

    因为如果是、TLC59116IPWR 规格小于300ns、我们认为该测试结果是合理的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    很抱歉、推送了、
    如果对此有任何困惑、请告知我们。 谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您要做什么。 您不应向 TXS 添加电容器--它与 I2C 的工作方式非常好。 如果您想获得专为 I2C 设计的器件、TI 还提供特定于 I2C 的器件(如 PCA9306)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    请让我总结一下我们的问题。

    1、看一下、TI TLC59116IPWR 上升时间必须满足20ns<测量值< 300ns 的要求。 对吧?
    TLC59116IPWR 上升时间可与 TAS5760M (<300ns)?相同
    继续 Q2、如果 TLC59116IPWR 和 TAS5760M 之间的上升时间不同、原因是什么? 因为 I2C IF 电路设计不同?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成
    我认为你的问题与 TLC59116直接相关,而不是与转换器直接相关--我已经在另一个论坛上打开了一个主题,位于 e2e.ti.com/.../649763