This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:转换器 LSF0102DQER 和 SN74LV4T125PWR

Guru**** 2812385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, LSF0102, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648961/lsf0102-translator-lsf0102dqer-and-sn74lv4t125pwr

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:SN74LV4T125SN74LVC1G07

您好、Sirs、

您能否帮助检查连接的 SCH 是否正常?

原理图:  

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_.output_2D00_new.pdf

我们将 LSF0102用于 I2C、将 SN74LV4T125用于 I2S

下面是一些问题

LSF0102

  1. 为什么 Vref_A 不需要 CAP?
  2. 为什么 VREF_B 需要通过200k Ω 电阻连接到 VDD?
  3. 2.2K 上拉电阻是否正常?

 

SN74LV4T125

  1. 它是低电平有效的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    我强烈建议您观看有关 LSF 的简短视频系列,它将帮助您了解器件的工作原理并回答您的所有上述问题。

    我在这里提到了几个问题--我在 LSF 的 A1/A2侧看不到上拉电阻器。  由于这是 I2C、因此需要将上拉电阻连接到系统中的每个驱动器、否则它将无法正常工作。

    C4803不是必需的、但也不会伤害任何东西。

    AUD_OUT_AMP_PWR_EN 连接_MUST_TOW-为漏极开路、否则会导致转换失败。  以上视频系列对此进行了说明、特别是有关如何使用 LSF 使能引脚的视频。

    SN74LV4T125的使能引脚为低电平有效(如数据表中所示)。 在随附的原理图中、该器件的使用是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    非常感谢您的快速回复。

    我们按如下所示更新了 SCH、您能帮您再次检查吗?

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-48.output_2D00_new.pdf

    1. R4805、R4806是 A1/A2侧的 I2C 上拉电阻器
    2. 如果部件使用绿色字“NM”,则表示此部件不会安装 SMT
    3. 我已删除连接到 LSF0102 EN 引脚的 Net AUD_OUT_AMP_PWR_EN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成
    原理图从我们的角度来看很好。 上拉电阻值可能需要根据驱动器强度进行调整、但在原型设计/测试阶段这是一个非常简单的解决方案。 1.8V 上拉电阻器的值通常会大得多(10kohm)、以降低驱动器的总电流要求。 请注意、当线路被驱动为低电平时、所有上拉电阻基本上是并联的(但在线路为高电平时分别运行)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    感谢您的帮助。
    还有一个问题、
    当 EN 和 Vref_B 悬空且 Vref_a=1.8V 时
    它是否处于 H-Z 状态? 或 unknow 状态?
    因为根据我们的设计、有时 AUD_PWR_1P8导通、但 AUD_AMP_3V3会关断
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成
    通常、当电源关闭时、它处于或非常接近0V。

    除非电流上的电压至少为 Vref_A + 0.85V、否则电流不会流过 BIAS nFET、并且偏置电压将等于 AUD_AMP_3V3上的任何浮动电压(因为零电流意味着200kOhm 电阻器上的零压降)。 电压可能会浮动足够高、从而允许某些信号通过器件、但不太可能。

    如果这是一个主要问题、则应在关断时强制电源线为零、或者应通过开漏驱动器(如 SN74LVC1G07)强制使使使使能引脚为零。