This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:SN74AVC16T245电压转换(&L);100Mbps

Guru**** 2533800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/649608/sn74avc16t245-sn74avc16t245-voltage-translation-for-100mbps

器件型号:SN74AVC16T245

你好。。。

我需要将5Mbps 数据速率的信号从1.8V 转换为3.3V。请确认此 IC 是否支持。根据数据表、100Mbps 电平转换为1.2V。对于低于100Mbps 的情况、器件可以从1.2V 转换为3.3V?请确认。

此致、

Amrita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amrita 您好、欢迎参加论坛、
    数据表中给出的值是最大速率、这意味着也支持小于该速率的任何值。