This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压转换器选择

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74AVC4T774, SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648624/voltage-translator-selection

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07SN74AVC4T774SN74LVC245A

您好!

我正在设计一个具有与 Raspberry Pi 连接器兼容的 GPIO 接头的板。

因此、我需要 将1.8V 电平的 GPIO 转换为3.3V、输出驱动强度高达16mA。 请推荐合适的器件。

此致、

Jenitt Maria Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该是双向的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有 DIR 信号吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好具有不带定向引脚的器件。

    如果它不符合先前的标准、请建议使用方向引脚。

    此致

    Jenitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一些电平转换器具有自动方向感应(LSF、TXS、TXB)、但 LSF/TXS 器件是无源开关(因此驱动强度是发射器件的驱动强度)、并且具有开漏输出、而 TXB 器件的驱动强度非常低。

    自动方向感应无法实现高驱动强度、因为其他器件必须能够覆盖转换器的输出。

    有多个方向控制转换器系列、但 AVC / AXC 在3.3V 时只能驱动12mA。 LVC 转换器 在3.3V 时支持24mA、但在1.8V 时仅支持4mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LSF/TXS 是否适合驱动白色通孔 LED?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 正如 Clemens 所说、LSF/TXS 器件不会增加驱动强度。

    您是否正在尝试为 GPIO 可能用于的任何应用制作通用转换器? 或者、是否有正在设计的系统需要特定的翻译要求?

    如果您只想通过 GPIO 驱动 LED、那么 SN74LVC1G07等开漏缓冲器将是理想选择。 无需第二个电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在尝试制作与 Raspberry Pi 扩展头兼容的扩展头。 对于 Raspberry Pi、它还支持高电流应用。 读取时、我们知道 Raspberry PI GPIO 驱动强度为2-16mA。 我们处理器的 GPIO 还能够在1.8V 电平下驱动高达16mA 的电流、因此我们还需要在3.3V 电平下执行此功能。 请建议使用合适的电压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以通过在每个引脚上有专用的方向控制转换器来实现这一目的,但随后必须通过某种方式控制每个转换器的方向-- IE 当控制器将 GPIO2设置为"output"时、该转换器的方向也必须切换为"output"。 这不是不可能的、但实施起来可能很复杂。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否建议在每个引脚上具有专用方向控制转换器的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN74AVC4T774可能是最佳选择、因为它具有4个通道、每个通道都具有方向控制。 该器件的 VOH/VOL 额定电流仅为12mA、但它可以驱动大于12mA 的电流(但不保持 VOH/VOL)-每通道高达50mA (绝对最大值)。

    我不知道更适合您的应用的器件。 如果您需要更高的驱动强度、可以在 SN74AVC4T774后面添加一个收发器、例如 SN74LVC245A (VOH/VOL 下的额定电流为24mA)、但每个通道将串联2个器件。