This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC139-Q1:Vcc=3.3V 时、VIH_MIN 和 VIL_max 值

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/649233/sn74hc139-q1-vih_min-and-vil_max-value-under-vcc-3-3v

器件型号:SN74HC139-Q1

大家好、

我客户的应用是 Vcc=3.3V。
我想问以下问题。

1)
 Vcc=3.3V 时是否存在 VIH_min 和 VIL_max 值?




2)
 Vcc=3.3V 时是否有 tpd_max (A 或 B 到 Y、notG 到 Y)值?



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、
    可以使用最近两个点的线性插值从数据表中计算任何临时值。 在这种情况下、将使用2V 和4.5V 值来获得3.3V 值。

    如果您希望我提供计算结果、请告诉我。