This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4047B:引脚10最大输出电流/功率

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4047B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/649361/cd4047b-pin-10-maximum-output-current-power

器件型号:CD4047B

大家好、团队、

我对 CD4047B 引脚10输出功率有一个问题。

客户测试了引脚10的电压和电流、如下波形所示。 V*I 峰值为529mW,时间周期为30ns。

CD4047B 引脚10和器件是否存在任何风险?

CD4047B 在此30ns 短时间内的最大电流和功率要求是什么?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、
    迹线"Z2"似乎是器件的输出电压。 在这种情况下、测量的功率将是负载功率、而不是器件中的晶体管耗散。 要测量的正确电压是从引脚14到引脚10 (V (VDD)- V (Q))。

    内部晶体管的最大功耗为100mW。 基于上述内容、并假设正在测量输出电压(而不是晶体管电压)、则不应存在任何问题。