This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS14:SN74LS14

Guru**** 2535670 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LS14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/649073/sn74ls14-sn74ls14

器件型号:SN74LS14

在我们的其中一个设计中、我们使用 SN74LS14从限位开关(3引脚器件- 1个常闭、2个常开、3个通用)读取状态 在这种情况下、始终连接到逻辑0、常闭引脚连接到 SN74LS14 - IC 1 st 引脚、该引脚通过2k Ω 电阻上拉至5Vdc、而第二个引脚连接到微控制器 IO、 现在问题是、在这种情况下、输入不会随着限制开关状态而改变。 如果设计中需要考虑任何内容、请分享您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manoj、欢迎参加论坛!

    您能否提供显示问题的原理图和示波器截图(包括输入和输出)。