This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245端口 B 的最大输入电流是否应为50uA (ΔICCB μ A)?

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648945/sn74lvc8t245-may-sn74lvc8t245-port-b-input-maximum-input-current-should-be-50ua-iccb

器件型号:SN74LVC8T245

你(们)好,先生  

SN74LVC8T245端口 B 的最大输入电流是否应为50uA (ΔICCB μ A)?

我们是否可以检查为什么规格没有最小值?  这意味着不关心最小值吗?

                  令人很烦

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    在应用报告"了解和解释标准逻辑产品说明书"(第45-46页)中对这些规格进行了很好的解释

    是的、ΔICCB μA 规格应为50 μ F。 请注意、测试条件表明输入保持在 VCCA - 0.6V、这将增加输入的击穿电流。 这 μA 是一个很好的值--许多 CMOS 输入对于 ΔICC Ω 的额定值为500 μ V。

    我们不会在任何器件上为此提供最小值。 我们不建议基于最低规格(可能低于1uA)设计系统、因为这可能会导致系统故障、是一种非常糟糕的做法。