This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7407:符合 AEC-Q100标准的版本

Guru**** 2926670 points

Other Parts Discussed in Thread: SN7417, SN7407, SN74LVC2G17-Q1, SN74LVC1G07-Q1, SN74LVC1G17-Q1, SN74LVC3G07-Q1, SN74LVC07A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648487/sn7407-aec-q100-qualified-version

器件型号:SN7407
主题中讨论的其他器件:SN7417SN74LVC2G17-Q1SN74LVC1G07-Q1SN74LVC1G17-Q1SN74LVC3G07-Q1SN74LVC07A-Q1

是否有与 SN7407和 SN7417相同的器件符合 AEC-Q100标准?  如果不是、符合 Q100标准的最接近的替代产品是什么?  

 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn7417.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    SN7407和 SN7417是_极旧的器件(来自 TI 有史以来第一个逻辑线路)、并且没有任何开发工作。

    最接近符合 Q100标准的器件是 SN74LVC3G07-Q1、SN74LVC1G07-Q1、SN74LVC1G17-Q1和 SN74LVC2G17-Q1。

    您是在寻找双极器件、还是仅仅寻找漏极开路六路缓冲器和施密特触发六路缓冲器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找一个十六进制开路集电极或漏极,它可以在 Vcc=5V 时吸收40mA 电流,并具有快速传播延迟(无 schemitt 触发器)。 从您提供的列表中、这些内容似乎通过汽车级器件满足要求。 我们是否有任何符合这些规格并符合汽车级要求的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个 SN74LVC07A-Q1 -六路开漏缓冲器。 很抱歉我没有先发布它-由于"A"、我在原始搜索中找不到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC07A-Q1是否会 在5V Vcc 时灌入40mA 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-但我不确定该电流下的 VOL 是多少、并且流经器件的总电流的绝对最大值为100mA。 您还可以选择 ULN2003或 TPL7407等器件、这是一款专为高电流应用设计的低侧驱动器、但这些器件不属于逻辑产品系列、因此我必须让其他人评论它们在汽车应用中的使用情况。