This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:在 VCC 关闭时、3V3上拉电阻器连接到输入端

Guru**** 2506955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648701/sn74lv1t125-3v3-pull-up-resistor-connected-to-input-while-vcc-off

器件型号:SN74LV1T125

尊敬的先生/女士:

我打算在当前设计中使用 SN74LV1T125。 该器件将用于将3V3信号转换为1V8信号。 遗憾的是、在 VCC 关闭时、有一个3V3上拉电阻器连接到输入端。

器件是否要处理这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、
    如果您查看绝对最大额定值表和建议运行条件表、则可以看到输入电压(VI)与电源电压无关、额定工作电压范围为0至5V。 这意味着您可以具有0V 电源、输入电压可高达5V、而不会出现任何意外问题。

    简短答案-是的。