This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G79:需要 LVC2G79的 CPD 说明

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G79

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648229/sn74lvc2g79-clarification-on-cpd-for-lvc2g79-needed

器件型号:SN74LVC2G79

您好!  

LVC2G79的 F_clk 和 F_DATA 中是否都有 CPD? 数据表中有一个 CPD、但我不知道它是与 F_clk 相关还是与 F_data 相关。

AUC2G79具有 F_clk 和 F_data 的 CPD、但我需要 LVC2G79的这个数字。

谢谢、  

高宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高宝、
    SN74LVC2G79数据表中给出的 CPD 值在时钟引脚上的给定频率和数据引脚上的相移半频信号(这会导致输出在每个时钟上打开)下进行测试。 这是最坏的情况、也是计算功率时应使用的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Emrys、

    我正在从事一项低功耗设计、该设计使用 DFFs 将数据锁存到已知的同步时钟。 此处、输入数据速率为10MHz、时钟恰好为80MHz。 因此、我的数据每秒最多切换10M 次、而我的时钟每秒切换80M 次。

    由于这是一种低功耗设计、我想确切地知道该器件将消耗多少功率。





    谢谢、

    高宝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高宝、

    我建议在您的条件下测量 CPD。

    此测试相对简单、可使用简单的 RMS 万用表完成。

    测试的详细信息位于此处:

    从第6页开始。