This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:3、3V CMOS 至5 V TTL 通信问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648612/lsf0204-problems-with-the-communication-3-3v-cmos-to-5v-ttl

器件型号:LSF0204

尊敬的支持:


我想使用 LSF0204电平转换器在3、3V CPLD 和5V 处理器之间进行通信。 在数据表中、只有其他电压之间的示例。 我能有一个3、3V <->5V 的示例吗?

Rds、

A.寄养