This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165:与数据表中的状态相比、SN74HC165会拉高电流。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648123/sn74hc165-sn74hc165-is-pulling-significant-current-compared-to-what-datasheet-states

器件型号:SN74HC165

我在 电池供电设计中使用的是 SN74HC165。 在不为 SN74HC165供电的情况下、我的电路的电流大约为90uA。 当我为 SN74HC165供电时、电流会跳转并且不稳定。 我已经看到我的设计电流跃升至500uA、但它通常在200uA 左右徘徊。 我不确定 SN74HC165在做什么、它没有计时、它处于稳定状态。

SHIFT_DATA、CTRL 和 CLK 连接到微控制器。

  • shift_data 直接进入微控制器。
  • CTRL 具有10k 上拉电阻。
  • CLK 具有10k 下拉电阻。

为什么该器件在稳态下拉取不稳定的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、
    **更正,我的电线被绕过了,抱歉--我很快就重新张贴了这个,以摆脱我的荒谬的错误请求。 **

    MCU 的输入是强制进入有效电平、还是 MCU 输出关闭?

    此外,R26和 R27被组装--我假设是这样,但它们周围有一个 DNI 框。

    我主要是在寻找浮动输入。  如果输入悬空或略高于 GND 或低于 Vcc、则内部电路可能会消耗一些额外功率。  这也可能是由于到其中一个上拉电阻器或器件引脚的连接有故障造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MCU 进入睡眠模式、GPIO 保持其状态。

    R26和 R27未组装、但 R18和 R19为、将这些输入保持在 GND。

    此部件似乎对每个引脚的电平非常敏感。 我想在我的 MCU 处于睡眠状态时将其关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果标准 CMOS 输入上的电压高于~300mV 或低于 Vcc-300mV、则会消耗过多电流。

    我们的大多数器件都有一个标记为 ΔICC μ V 的规格、该规格显示400mV 时的~500uA 增加、但 HC 系列在创建时似乎没有获得该规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、事实证明、将 SER 保持悬空是一个坏主意。 I SER 接地、电流问题消失。 我很高兴这是一个简单的修复(在尝试了几个小时之后)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Craig 的更新。 很高兴听到您对其进行了整理。