This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:查看&对我的原理图进行评论。

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648188/txb0104-review-comment-my-schematics

器件型号:TXB0104

e2e.ti.com/.../Level_5F00_Shifter.pdf

大家好、

我附加了一个文件。

这是原理图;5个 OLED 显示屏端口(3.3V I/O)使用 TXB0104YZTR 和 LSF0101DRYR 连接到 MCU (1.8V I/O)。

请参阅该原理图的网、如下所示

+3.2V:3.2V/100mA => OLED 显示屏的电源  

VDD_S:1.8V/200mA => MCU 电源  

/OLED_RST'      : OLED 显示屏的 GPIO 端口
OLED_SPI_MOSI':   OLED 显示屏的 SPI MOSI 端口
OLED_SPI_CLK'  :   OLED 显示屏的 SPI CLK 端口
OLED_DC'       :   OLED 显示屏的 GPIO 端口
OLED_SPI_CS'   :  OLED 显示屏的 SPI CS 端口

/OLED_RST      : MCU 的 GPIO 端口
OLED_SPI_MOSI:   MCU 的 SPI MOSI 端口
OLED_SPI_CLK  :  MCU 的 SPI CLK 端口
OLED_DC       :  MCU 的 GPIO 端口
OLED_SPI_CS   : MCU 的 SPI CS 端口


适用于可穿戴设备。

尽快查看我的原理图。

此致、

全仁浩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Inho:
    从原理图上可以看到、一切看起来都是正确的。

    LSF 转换器不需要电容器 C12、但它不会伤害任何东西。 我只提到这一点、因为我知道您的设计是空间受限的、丢失组件会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。