This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:SN74AUP1T34:

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T34, SN74AVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648148/sn74aup1t34-sn74aup1t34

器件型号:SN74AUP1T34
主题中讨论的其他器件: SN74AVC1T45

最大数据速率是多少  

SN74AUP1T34
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能向我发送数据速率与速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parviz、

    欢迎访问 E2E 论坛。

    在我直接回答您的问题之前、请给您一些快速提示:

    逻辑论坛的"常见问题解答"部分通常对您有所帮助、位于以下位置:

    此外、我们最近还开始发布视频、以帮助了解逻辑和转换器件的常见应用、网址为:  

    现在、我们来回答您的问题。 在这种特殊情况下、我恐怕没有给您提供特定的值。 未将器件指定为最大频率。 我们通常建议将此器件用于较低速(低于100MHz)的信号。 AUP 系列主要面向低功耗应用、而不是高速应用。

    如果您的处理速度更快、建议将 SN74AVC1T45设置为500Mbps、以进行1.8V 至3.3V 的转换。  我们还有许多其他门可根据具体应用进行转换。