This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT245B:SN74LVT245可支持的最大数据速率

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT245B, SN74LVTH16374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648099/sn74lvt245b-the-maximum-data-rate-that-sn74lvt245-can-support

器件型号:SN74LVT245B
主题中讨论的其他器件: SN74LVTH16374

大家好、

我的客户计划使用我们的 SN74LVT245、他们想知道 SN74LVT245可以支持的最大数据速率、您能帮助检查一下吗? 非常感谢!

顺便说一下、您是否希望告诉我、在提供专用器件型号时、如何知道或计算我们的电压转换/电平转换器器件可以支持的最大数据速率? 因为通常这些数据不是数据表中阐明的详细最大数据速率、所以它很困惑。 非常感谢您的支持!

 

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    答案是160+ MHz。

    ----

    对于缓冲器的最大数据速率、没有简单的计算方法、也没有为大多数逻辑器件指定该速率。 这是我们最常见的问题之一、您可以在以下常见问题解答部分找到答案: e2e.ti.com/.../3540.05-timing

    我们通常建议使用同一技术系列中具有时钟输入的器件来估算最大数据速率。 在这种情况下、没有一个具有时钟输入的纯 LVT 器件、因此我们必须选择一个相邻的器件 SN74LVTH16374、它可以支持高达160MHz 的频率。 由于 SN74LVT245B 简单得多、并且采用相同的技术构建且具有非常强大的输出驱动器。